Industrial Automation

Alles, was jetzt und in Zukunft für Ihre 5G-Implementierung wichtig ist

Friedrich Haussmann

Es ist offiziell: 5G verbreitet sich jetzt schneller als jede frühere Generation von Mobilfunktechnologie, laut dem Ericsson Mobility Report vom Juni 2022.


Ältere Generationen dieser Mobilfunktechnologie werden immer langsamer und verlieren an Bedeutung, während 5G deutlich höhere Bandbreiten, nahezu verzögerungsfreie Verbindungen und verbesserte Sicherheitsmechanismen bietet.

 

Fast ein Viertel der Weltbevölkerung hat heute Zugang zur 5G-Abdeckung; bis 2027 werden laut dem Bericht voraussichtlich drei Viertel der Weltbevölkerung Zugang haben.

 

In dieser Zeit des Wandels befinden sich viele Unternehmen in einer Zwickmühle: Obwohl die Zukunft eindeutig auf 5G ausgerichtet ist, ist es noch nicht flächendeckend verfügbar.  

 

Die vollständige Einführung von 5G wird sehr wahrscheinlich eine Investition in neue Hardware erfordern, die (vorerst) teurer ist als die Hardware, die frühere Generationen, wie 4G, unterstützt. Aber warum? Weil die Produkte jetzt mit einer höheren Performance arbeiten müssen, um die 5G-Technologie zu unterstützen. In Zukunft, wenn sich 5G weiter durchsetzt, werden die Hardwarepreise jedoch sehr wahrscheinlich sinken. 

 

Außerdem garantiert die Implementierung von 5G-fähiger Hardware heute nicht automatisch den Zugang zu einem 5G-Netz. Die Technologie muss auch in Ihrem Gebiet verfügbar sein (es sei denn, Sie bauen Ihr eigenes privates 5G-Netz auf).

 

Jetzt oder später in 5G investieren? 

 

Woher wissen Sie angesichts des aktuellen Stands von 5G, wann der richtige Zeitpunkt ist, um in 5G-Hardware zu investieren? Unserer Meinung nach kommt es auf Ihre Anwendung an. Nicht alle Anwendungen erfordern 5G - vor allem nicht solche mit niedrigen Datenraten.  

 

Um festzustellen, ob die 5G-Technologie für Sie die richtige Lösung ist, müssen Sie sich überlegen, wie Sie sie nutzen wollen. Unternehmenskritische Hochleistungsanwendungen, die eine hohe Geschwindigkeit, geringe Latenz und große Kapazität erfordern, werden am meisten von 5G profitieren. 

 

Beispiele für solche Anwendungen können sein: 

 

  • Autonome Fahrzeuge 
  • Künstliche Intelligenz und Virtual-Reality-Technologie in Außenbereichen
  • Intelligente Fabrikautomatisierung
  • Ferndiagnose und -überwachung im Gesundheitswesen
  • Videostreaming von Kameras für die öffentliche Sicherheit

 

Was ist für ein 5G-Upgrade erforderlich? 

 

Wenn Sie sich für eine Aufrüstung entscheiden, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass Ihre aktiven und passiven Geräte - Router, Antennen, Kabel usw. - möglicherweise ersetzt werden müssen. 

 

Da 5G-Netzwerke in verschiedenen Frequenzen betrieben werden können, werden möglicherweise neue Antennen benötigt, um verschiedene Frequenzbänder abdecken zu können.  

 

Allzu oft wird in die 5G-Infrastruktur investiert, nur um später festzustellen, dass das Netzwerk nicht die erwartete Leistung erbringt. Die Nutzer sind dann frustriert über Verbindungsabbrüche und langsame Dienste. Diese schwache Leistung tritt auf, wenn das System nicht für eine vollständig durchgängige Funktion ausgelegt ist. Jede Komponente innerhalb des Systems ist entscheidend. 

 

So wie die Reifen die Leistung eines Neuwagens beeinflussen, ist auch die Zusatzausrüstung für die 5G-Leistung entscheidend. Sie können in ein hochwertiges Fahrzeug investieren, aber Sie werden ein schlechtes Fahrverhalten und eine mangelhafte Leistung feststellen, wenn die Reifen von schlechter Qualität sind. Sie werden nicht in der Lage sein, sicher zu wenden, eine gute Bodenhaftung zu haben oder in einer angemessenen Zeit zu bremsen.  

 

Das Gleiche gilt für 5G. Sie haben zwar Zugang zur 5G-Technologie, aber Ihre Geräte und Ihre Infrastruktur bestimmen, wie gut sie bei Ihnen funktioniert. 

 

Nehmen wir die Antennen als Beispiel. Die richtigen Hochleistungsantennen, die am richtigen Ort platziert und präzise abgestimmt sind, verbessern die 5G-Übertragungsdistanz und die Signalqualität, sodass sie die erwartete Leistung erbringen. Qualitativ hochwertige Antennen sorgen auch für ein hervorragendes Nutzererlebnis, da sie im Vergleich zu Antennen mit minderwertigen Komponenten seltener ausfallen und weniger Leistungsprobleme aufweisen.  

 

Für eine erfolgreiche 5G-Implementierung werden sehr wahrscheinlich mehr Antennen benötigt, die für eine bessere Verbindung, weniger Störungen und mehr Datenkapazität ausgelegt sind als die derzeit von 4G/LTE-Routern verwendeten. 

 

Und da 5G viel mehr miteinander verbundene Geräte gleichzeitig mit viel höheren Datenraten unterstützt, werden mehr Antennen benötigt, um diesen Bedarf auf der Infrastrukturseite zu decken. Dies bedeutet, dass Router ihre Antennenkonfigurationen anpassen sollten - und manchmal sogar müssen -, da ansonsten langsamere Geschwindigkeiten auftreten oder der Netzzugang blockiert werden könnte.

 

Unterstützung für Ihre 5G-Implementierung 

 

Wenn Sie sich für 5G entscheiden, ist es wichtig, einen Partner zu finden, der die Bedeutung jeder Komponente Ihres 5G-Netzwerks versteht. 

 

Das Belden-Team bestehend aus Lösungsexperten und Beratern sorgt dafür, dass Ihr System korrekt konzipiert und installiert wird und dass jeder Komponente in Ihrem Netzwerk die nötige Aufmerksamkeit geschenkt wird.  

 

Unsere Customer Innovation Centers (CICs) fungieren als Zentren, in denen Sie Seite an Seite mit uns zusammenarbeiten können, um robuste, zuverlässige und sichere Netzwerke zu entwerfen, zu testen und zu implementieren und so die Unternehmensleistung zu steigern, die Sie für Ihre 5G-Investitionen benötigen. 

 

Hier erfahren Sie mehr über einige der Lösungen, die wir für 5G-Netzwerke anbieten.