Solutions industrielles edge : pourquoi sont-elles nécessaires ?
Dans un récent blog sur l'IIoT, nous avons discuté de l’importance de collecter des données utiles à partir d’installations IIoT.
Pour que les organisations puissent tirer parti des informations précieuses que les données peuvent fournir, les solutions appropriées doivent d’abord être en place pour connecter, transporter et traiter ces données. En particulier dans les applications critiques, il est impératif que les solutions industrielles edge fournissent en toute sécurité des résultats rapides, fiables et précis.
Que sont les solutions industrielles edge et pourquoi en avons-nous besoin ?
Le terme « edge » ou « périphérie » décrit un emplacement pour l’activité de calcul. Au lieu de s’appuyer sur le cloud qui existe dans un centre de données distant pour effectuer des travaux informatiques, la périphérie est un emplacement informatique où un appareil périphérique ou un réseau local se connecte à un réseau régional plus large.
L’emplacement précis de la périphérie dépend de votre perspective. Par exemple, les usines de fabrication considèrent souvent que la périphérie est constituée par les composants matériels déployés au sein de la pyramide d’automatisation (ordinateurs, contrôleurs, capteurs, etc.).
Le terme « périphérie industrielle » ou « industrial edge » fait référence à l’emplacement des activités de traitement des données et des opérations de réseau dans les environnements industriels. En raison de son déploiement local, la périphérie industrielle héberge généralement des charges de travail qui nécessitent une prise de décision en temps réel, une sécurité renforcée et une grande fiabilité.
Si « périphérie » fait référence à l’emplacement de l’informatique, alors « informatique en périphérie » ou « edge computing » décrit le traitement des données qui se produit à la périphérie. Pour réduire la latence (retards), les coûts et les risques de sécurité, l’informatique de périphérie prend en charge le déploiement d’applications qui analysent les données et produisent des informations utiles à l’emplacement où les données sont générées.
Lorsque l'informatique de périphérie est utilisé pour traiter des données opérationnelles dans un environnement industriel, on parle d' « informatique de périphérie industrielle ». En les rapprochant des appareils qui génèrent des données, l’informatique de périphérie industrielle peut réduire le nombre de processus dans le cloud et le système d’entreprise. Lorsque le matériel informatique de périphérie industrielle est complété par des applications de périphérie et des services complémentaires, le résultat est une « solution de périphérie industrielle ».
Pourquoi les solutions de périphérie industrielle sont-elles nécessaires ?
La capacité de traiter les données localement de manière rapide, fiable et sûre pour fournir des informations précieuses est l’avantage évident offert par les solutions de périphérie industrielle. Cependant, il est utile de discuter des changements technologiques qui ont fait des solutions de pointe industrielle des outils fondamentaux pour la réalisation de cas d’utilisation IIoT et Industrie 4.0.
Cinq tendances technologiques opérationnelles ont émergé pour renforcer la valeur des solutions de périphérie industrielle :
- Virtualisation et conteneurisation : les applications peuvent désormais être empaquetées et déployées efficacement.
- Systèmes d’exploitation open source: le développement de nouvelles applications est plus rapide et moins coûteux.
- Ethernet à l’échelle de l’usine : cela facilite une plus grande disponibilité de la bande passante avec des vitesses de transmission plus rapides.
- Cloud omniprésent : cela garantit une connectivité constante pour les organisations.
- Calcul à faible coût : à mesure que la puissance de traitement augmente au fil du temps, le coût des processeurs continue de diminuer, de sorte que davantage de charges de travail peuvent s’exécuter sur moins d’appareils.
Ensemble, ces tendances ont considérablement renforcé la valeur des solutions de périphérie industrielle. Il est possible de concevoir des systèmes avec une puissance de calcul plus élevée qui peuvent exécuter un plus grand nombre de charges de travail facilement disponibles (via des applications), le tout à moindre coût. De plus, le réseau Industrial Ethernet dans lequel une solution de périphérie industrielle est déployée est mieux équipé pour le prendre en charge. Enfin, les charges de travail peuvent être exécutées localement plutôt que hors site ou dans le cloud.
Par conséquent, les organisations peuvent accomplir avec succès les opérations suivantes avec les installations IIoT et Industrie 4.0 :
- Applications indépendantes du matériel : historiquement, les charges de travail ne s’exécutaient nativement que sur du matériel spécifique ; cependant, la virtualisation et la conteneurisation ont permis de déployer des charges de travail en tant qu’applications sur une plate-forme informatique industrielle de périphérie.
- Architecture flexible : le désir d’en faire plus avec de plus grandes quantités de données a augmenté la complexité des charges de travail déployées dans des environnements industriels. Les solutions de périphérie industrielle offrent aux organisations la flexibilité nécessaire pour exécuter ces charges de travail complexes plus près de l’endroit où les données sont générées. Des réseaux industriels sécurisés et fiables garantissent que les données sont efficacement transportées entre et entre les systèmes informatiques et OT.
- Réduction des coûts : alors que les organisations continuent de chercher des moyens de réduire les coûts, elles examinent de près les opérations industrielles. La possibilité de déployer des systèmes informatiques à faible coût et à haute puissance réduit la quantité de matériel requise pour les installations IIoT et Industrie 4.0. En outre, en exécutant des charges de travail supplémentaires sur site grâce à des solutions de périphérie industrielle, les entreprises peuvent minimiser les coûts associés à la transmission, au stockage et au traitement de plus grandes quantités de données dans le cloud.
Dans notre prochain blog sur l’informatique de périphérie industrielle, nous examinerons comment les solutions de périphérie industrielle peuvent être appliquées à un cas d’utilisation spécifique, en explorant les défis auxquels est confrontée une entreprise hypothétique et comment les solutions de périphérie industrielle peuvent aider. Abonnez-vous à notre blog pour ne pas le manquer !