Business times concept people walking overlay with time clock

While operators have been using these switches with great success for more than a decade and continue to do so, Belden has been hearing from customers that the accelerating demand for more and more data in their industrial operations was leading to a need for switches with advanced capabilities.

 

Die Betreiber setzen unsere Switches seit mehr als einem Jahrzehnt mit großem Erfolg ein. Von unseren Kunden wissen wir, dass in ihren industriellen Prozessen immer größere Datenmengen übertragen werden müssen, wodurch ein Bedarf nach Switches mit noch mehr innovativen Funktionen entstanden ist.

 

Der durch das IIoT getriebene Trend zur Übertragung immer größerer Mengen an Produktionsdaten in der gesamten Fertigung ermöglicht es den Herstellern, die Erträge zu steigern, Ausfallzeiten zu verringern und Ausschuss zu minimieren. Zugleich hat dieser Trend Belden zu einem der anspruchsvollsten F&E Projekte in seiner 120-jährigen Geschichte veranlasst. Das Ergebnis ist die neue BOBCAT Switch Familie von Hirschmann, deren erstes Gerät Ende 2018 auf den Markt gebracht wurde. Unabhängig vom Status Ihres Netzwerks oder der Branche, in der Sie tätig sind, bieten die BOBCAT Switches einige Funktionen, die Sie kennen sollten.

 

TSN-Netzwerke: Wichtige neue Funktion - und nur eine von vielen

 

Man kann heutzutage kein Fachmagazin für Netzwerktechnik mehr lesen oder an einer Fachkonferenz teilnehmen, ohne etwas über Time-Sensitive Networking (TSN) zu hören. Diese Technologie ist der neue IEEE Ethernet Standard, der im Fertigungsbereich für eine Datenkommunikation nahezu in Echtzeit sorgt und auf revolutionäre Weise die Synchronisierung von Prozessen unterstützt, also eine enorme Produktivitätssteigerung ermöglicht. TSN war natürlich ein zentraler Aspekt für Belden bei der Entwicklung der Switches der nächsten Generation, und der BOBCAT ist bereits TSN-ready und wird durch ein Firmware Upgrade bis zum Ende des dritten Quartals 2019 vollständig TSN-fähig sein. Tatsächlich ist der BOBCAT meines Wissens der einzige Switch, der die Möglichkeit bietet, TSN an jedem Port zu aktivieren. Da die Gerätefamilie bis Anfang 2020 weiterwachsen wird, sind 12, 24 oder 26 Ports verfügbar.

 

 

Interessanterweise stellen wir fest, dass viele Kunden BOBCAT Switches in ihre Prozesse integrieren, auch wenn sie nicht unmittelbar an den Echtzeitvorteilen von TSN interessiert sind. Selbst wenn sie ein Upgrade auf TSN für einige Jahre hinauszögern, wissen sie, dass sie letztlich auf das neue Protokoll migrieren müssen. Denn nur so ist es möglich, in den meisten Branchen der Schwerindustrie und des produzierenden Gewerbes wettbewerbsfähig zu bleiben. Sich bereits heute fit für die Zukunft zu machen, ist sicherlich eine sehr gute Strategie. Außerdem teilen uns viele Kunden mit, dass einige der anderen leistungsstarken neuen Funktionen des BOBCAT sie in ihrer Entscheidung bestärkt haben die neue Switch Generation einzusetzen. 

 

Belden hat von verschiedenen Netzwerkbetreibern erfahren, dass sie höhere Übertragungsgeschwindigkeiten benötigen, welche die vorhandenen Switches nur unzureichend unterstützen. Obwohl die Betreiber eifrig Geräte mit größerer Bandbreite installierten, stellten sie fest, dass Ports mit 1 Gbit/s für ihre Anforderungen nicht mehr ausreichen. Der Sprung zu 10 Gbit/s war jedoch weit mehr, als benötigt wurde und viel zu kostspielig. Der BOBCAT löst dieses Problem, da an jedem Port bis zu 2,5 Gbit/s bereitgestellt werden - ausreichend Geschwindigkeit für alle Anwendungen außer den anspruchsvollsten. Die Netzwerkbetreiber können jetzt sogar zwei Ports kombinieren, um 5 Gbit/s zu erhalten, wenn dies für eine bestimmte Anwendung erforderlich ist! Außerdem bieten alle Ports die Flexibilität einer Tri-Speed Lösung: Konfigurieren Sie jeden Port nach Ihren Wünschen auf 100 Mbit/s, 1 Gbit/s oder 2,5 Gbit/s und ändern Sie die Übertragungsgeschwindigkeit, wenn sich Ihre Anforderungen ändern. Ferner ermöglichen diese Switches auch einen enormen Leistungssprung bei der Cybersicherheit. Denn sie haben erweiterte Sicherheitsfunktionen, die direkt in das Gerät integriert sind. Sie ergänzen die Firewall und gewährleisten durch eine wirkliche "Defence in Depth" (gestaffelte Verteidigung) einen umfassenden Schutz gegen Schadsoftware und unbefugten Netzwerkzugang.

 

Aufgrund der langjährigen Erfahrung von Belden im Fertigungsbereich stellte das Unternehmen außerdem sicher, dass die BOBCAT Switches alle „industriegerecht“ sind - mit robusten Metallgehäusen und Beständigkeit gegen extreme Temperaturen, Vibrationen, Erschütterungen, Schmutz und vieles mehr. Darüber hinaus möchte ich Sie noch informieren, dass Belden angesichts der großen Anzahl von RS Rail Switches im Feld beschlossen hat, bestehenden Kunden, die ein Upgrade in Erwägung ziehen, einen zeitlich begrenzten "Trade-In" Rabatt zu gewähren, damit diese Kunden ihre Netzwerke proaktiv zukunftssicher machen können. Wir sind überzeugt, dass dies jedem, der vor diesem Schritt steht, hilft! Wenn Sie also mit dem Gedanken spielen ihr Netzwerk zukunftssicher zu machen, wenden Sie sich an Ihren Distributor oder Außendienstmitarbeiter, um mehr darüber zu erfahren.

 

 

Neue Funktionen werden im Laufe der Zeit hinzugefügt

 

Wie bereits erwähnt, wächst die BOBCAT Produktfamilie weiter und damit wachsen auch ihre Funktionen. Nicht nur, dass TSN bald verfügbar sein wird und mit der Zeit eine höhere Portanzahl hinzukommt, sondern Belden wird außerdem Ende des Jahres PoE-Versionen (Power over Ethernet) des BOBCAT auf den Markt bringen. Wenn Sie Fragen haben oder mit uns darüber sprechen möchten, wie Sie mit der nächsten Generation von kompakten Managed Switches bereits heute Vorteile erzielen und Ihr Netzwerk schnell und effektiv zukunftssicher machen können, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

About the author

Juergen Schmid

Belden utilizes a range of subject matter experts to help source our quality content. These subject matter experts include current and former employees, 3rd party contributors, and industry specialists. If you have questions on the content from this page, please reach out to [email protected] to get in touch with the relevant team member.